Paramètres de l’affichage État du commutateur

L’affichage
État du commutateur
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Alarmes et défauts
Alarmes actives
Affiche les alarmes de commutateur et de port actives. Les valeurs disponibles sont :
  • Aucun
  • Alarme de port
  • Alarme d’alimentation en mode double
  • Alarme de température primaire
Principal relais d’alarme
Indique si le principal relais d’alarme est configuré sur Ouvert ou Fermé pendant le fonctionnement normal. Les valeurs disponibles sont :
  • Ouvrir
  • Fermé
Défauts actifs
Affiche les défauts de commutateur et de port actifs. Les valeurs disponibles sont :
  • Aucun
  • Défaut de port
  • Défaut matériel
Astuce
 : si les défauts de port et matériels sont actifs, Défaut matériel est affiché.
Image
Version d’IOS
Affiche la version actuelle du système d’exploitation du commutateur.
Fichier de licence
Affiche l’état du fichier de licence. Les valeurs disponibles sont :
  • OK
  • Corrompu
    (fonctionnalité Lite uniquement)
Carte SD présente
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si une carte SD est présente.
Santé
Temps d’activité du commutateur
Affiche le nombre d’années, de mois, de semaines, de jours, d’heures et de minutes de fonctionnement du commutateur depuis le dernier redémarrage.
Température du commutateur
Affiche la température interne actuelle (en degrés Celsius) du commutateur.
Utilisation de la bande passante
Affiche le pourcentage de la bande passante totale utilisé par le commutateur.
Seuil de trafic dépassé sur tout port
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si les seuils Unicast, Multicast et de diffusion actuels ont été dépassés sur un port.
Affichez l’état des ports actifs dans l’affichage
État du port
. Affichez les valeurs de seuil dans l’affichage
Seuils de port
.
Nombre de groupes Multicast actifs
Affiche le nombre de groupes Multicast actifs.
Alimentation
Alimentation présente sur le terminal A
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si une alimentation est présente sur le terminal A.
Alimentation présente sur le terminal B
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si une alimentation est présente sur le terminal B.
Unité d’alimentation 1
Unité d’alimentation 2
Pour un commutateur
Stratix
 5410, affiche le type des alimentations installées. Ce commutateur peut disposer de deux alimentations. Les valeurs disponibles sont :
  • Aucune
    - Aucune alimentation n’est présente.
  • CA
    - Une alimentation CA est présente et son état est bon.
  • CC
    - Une alimentation CC est présente et son état est bon.
  • CA - Défaut
    - Une alimentation CA est présente et son état est défectueux.
  • CC - Défaut
    - Une alimentation CC est présente et son état est défectueux.
Indicateurs d’état du système clignotant d’identification du commutateur
Indique le commutateur avec lequel l’application communique.
  • Lorsque cette case est cochée, la LED du panneau avant clignote pendant quatre minutes pour indiquer la communication, puis reprend son fonctionnement normal.
  • Lorsque cette case n’est pas cochée, la LED située à l’avant du panneau cesse de clignoter.
Temps restant
Affiche la durée (en minutes:secondes) pendant laquelle la LED du panneau avant du commutateur clignote.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal