Paramètres de l’affichage configuration du commutateur

L’affichage
Configuration du commutateur
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP)
Configurer manuellement les paramètres IP
L’adresse IP, le masque de sous-réseau, l’adresse de la passerelle et l’adresse IP du serveur Network Time Protocol (NTP) sont saisis manuellement pour le commutateur. Le cas échéant, l’adresse du serveur DNS principal et l’adresse du serveur DNS secondaire sont également saisies manuellement. Il s’agit du paramètre par défaut.
Obtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant DHCP
Le commutateur obtient automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle et une adresse IP de serveur Network Time Protocol (NTP) à partir du serveur DHCP. Le cas échéant, le commutateur obtient automatiquement l’adresse de serveur DNS principal et l’adresse de serveur DNS secondaire à partir du serveur DHCP. Tant que le commutateur n’est pas redémarré, il continue d’utiliser les informations IP affectées.
Configuration des paramètres IP
Adresse IP du dispositif physique
Adresse IP du commutateur. Chaque nœud sur un réseau doit avoir une adresse IP unique. L’adresse IP ne doit pas être inférieure à 1.0.0.0, ni comprise entre 224.0.0.0 et 255.255.255.255.
Cette valeur configure l’adresse IP du commutateur, de la même façon que l’interface Web du gestionnaire de dispositifs.
Lorsque le commutateur est reconfiguré avec une adresse IP différente, la communication peut être perdue lors de l’enregistrement des modifications. Pour corriger ce problème, définissez la nouvelle adresse IP et chargez-la dans l’automate.
Masque de sous-réseau
Masque de sous-réseau approprié pour le commutateur. Le masque de sous-réseau est un nombre de 32 bits. Définir chaque octet.
La valeur par défaut est 255.255.255.0.
Cette valeur est utilisée pour configurer le masque de sous-réseau, de la même façon que l’interface Web du gestionnaire de dispositifs.
Adresse de la passerelle
Adresse IP de la passerelle. L’adresse IP de la passerelle doit faire partie du même sous-réseau que l’adresse IP du commutateur. L’adresse IP du commutateur et l’adresse IP de la passerelle par défaut ne peuvent pas être identiques.
Adresse du serveur DNS principal
Adresse du serveur domain name system (DNS) principal.
Définir chaque octet. Le premier octet ne doit pas être 127 ou un nombre supérieur à 223.
Adresse du serveur DNS secondaire
Adresse du serveur DNS secondaire.
Définir chaque octet. Le premier octet ne doit pas être 127 ou un nombre supérieur à 223.
Nom de domaine
Nom du domaine dans lequel réside le dispositif. Le nom de domaine se compose d’une séquence d’étiquettes de nom séparées par des points (par exemple, rockwellautomation.com). Le nom de domaine se limite aux lettres ASCII de a à z, aux chiffres de 0 à 9, ainsi qu’aux points et aux traits d’union.
Nom d’hôte
Nom qui identifie le commutateur lors de la surveillance ou du dépannage d’un problème. Cette fonctionnalité est facultative. Le nom peut comprendre des caractères alphanumériques, des points et des traits d’union.
Administration
Contact
Coordonnées du commutateur. Elles peuvent comprendre des caractères alphanumériques, des caractères spéciaux et des retours chariot.
Emplacement géographique
Emplacement géographique du commutateur. Cette fonctionnalité est facultative. L’emplacement géographique peut comprendre des caractères alphanumériques, des caractères spéciaux et des retours chariot.
Mode Arbre maximal
Pour les commutateurs Stratix 5000, le mode Arbre maximal souhaité. Les options disponibles sont :
  • Protocole RSTP/MST (Rapid Spanning Tree Protocol/Multiple Spanning Tree) (par défaut)
  • Protocol PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus)
  • Protocole RPVST+ (Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus)
PVST+/RPVST+ est couramment utilisé dans les dispositifs Cisco et RSTP/MST est couramment utilisé dans les autres dispositifs.
Activer l’alarme d’alimentation double
Pour les commutateurs Stratix 5000, indique que l’alarme d’alimentation double est activée. Si la case est décochée, l’alarme d’alimentation double est désactivée.
VLAN d’interface de gestion
Nom et ID du VLAN de gestion via lequel le commutateur est géré. Choisissez un VLAN existant comme VLAN de gestion.
Le nom par défaut du VLAN de gestion est
par défaut
et l’ID par défaut est
1
. Le numéro de l’ID par défaut peut être compris entre 1 et 1001. Assurez-vous que le commutateur et votre poste de gestion de réseau se trouvent dans le même VLAN. Dans le cas contraire, vous perdrez la connectivité de gestion avec le commutateur.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal