Paramètres de l’affichage État du port

L’affichage
État du port
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Unité
Indique l’unité dans laquelle réside le port.
Port
Indique le numéro de port sélectionné, ce qui inclut le type de port (Fa pour Fast Ethernet ou Gi pour Gigabit Ethernet), le numéro de dispositif de base ou d’extension (1 pour la base, 2 pour le premier dispositif d’extension ou 3 pour le deuxième dispositif d’extension) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
  • Gi1/1 est le port Gigabit Ethernet 1 sur la base.
  • Gi1/2 est le port Gigabit Ethernet 2 sur la base.
  • Fa1/1 est le port Fast Ethernet 1 sur la base.
  • Fa2/1 est le port Fast Ethernet 1 sur le premier dispositif d’extension.
Astuce
 : le numéro de dispositif de base et d’extension est uniquement applicable aux commutateurs Stratix 8000/8300/5800.
État de l’alarme de port
Affiche l’état actuel de l’alarme de port. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Alarme de défaut de lien
  • Le port ne transfère pas d’alarme
  • Le port n’utilise pas d’alarme
  • Alarme de taux d’erreur binaire haut
  • Aucune alarme
État de la liaison
Indique si la liaison est active ou inactive.
État de défaut du port
Affiche l’état actuel du défaut de port. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Événement de désactivation d’erreur
  • Erreur SFP désactivée
  • Discordance de VLAN natif CDP
  • Oscillation d’adresse MAC
  • Violation de sécurité du port
  • Aucun défaut
Seuil dépassé
Indique des changements inhabituels dans le trafic réseau. Si la valeur de seuil est dépassée,
Oui
s’affiche dans la colonne correspondante. Si la valeur de seuil n’est pas dépassée,
Non
s’affiche dans la colonne correspondante.
  • Unicast
    - Indique si le trafic Unicast actuel a dépassé la valeur de seuil.
  • Multicast
    - Indique si le trafic Multicast actuel a dépassé la valeur de seuil.
  • Diffusion
    - Indique si le trafic de diffusion actuel a dépassé la valeur de seuil.
Utilisation de la bande passante
Affiche le pourcentage de bande passante en cours d’utilisation. Notez si le pourcentage d’utilisation correspond à ce que vous attendez au cours de l’activité réseau donnée. Si l’utilisation est supérieure à ce qui est prévu, il peut y avoir un problème.
Diagnostics de port
Ouvre la boîte de dialogue
Diagnostics de port
pour diagnostiquer un problème de performances réseau.
Diagnostics du câble
Ouvre la boîte de dialogue
Diagnostics du câble
pour diagnostiquer un problème de câble.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal