Paramètres de l’affichage Sécurité du port
L’affichage
Sécurité du port
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Indique le port sélectionné pour la configuration. Le numéro de port comprend le type de port (Fa pour Fast Ethernet et Gi pour Gigabit Ethernet) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
|
Activer | Indique que la sécurité du port est activée. Si la case est décochée, la sécurité du port est désactivée. |
MAC Addresses Autorisé | Spécifie le nombre d’adresses MAC autorisées à se connecter au port. Ce nombre doit être compris entre 1 et 80. |
MAC Addresses Dynamique | Affiche le nombre d’adresses MAC dynamiques (non définies de manière statique) actuellement connectées au port. |
MAC Addresses Statique | Affiche le nombre d’adresses MAC statiques autorisées pour le port. Elles peuvent être configurées à l’aide de l’interface Web du gestionnaire de dispositifs ou de l’interface de ligne de commande. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse