Paramètres de l’affichage configuration des ports

L’affichage
Configuration des ports
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Port
Affiche le port auquel cette configuration s’applique. Le numéro de port inclut le type de port (Fa pour Fast Ethernet, Gi pour Gigabit ou Te pour Ten Gigabit), le numéro de dispositif de base ou d’extension (1 pour la base, 2 pour le premier dispositif d’extension ou 3 pour le deuxième dispositif d’extension) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
  • Gi1/1 est le port Gigabit Ethernet 1 sur la base.
  • Gi1/2 est le port Gigabit Ethernet 2 sur la base.
  • Fa1/1 est le port Fast Ethernet 1 sur la base.
  • Fa2/1 est le port Fast Ethernet 1 sur le premier dispositif d’extension.
Le numéro de dispositif de base et d’extension est uniquement applicable aux commutateurs Stratix 8000/8300.
Activer
Indique que le port est activé. Si la case est décochée, le port est désactivé.
Nous vous recommandons de désactiver le port si celui-ci n’est pas utilisé ni affecté à un dispositif, et de résoudre toute connexion suspecte non autorisée.
Non disponible en mode hors ligne.
État de la liaison
Affiche l’état de liaison du port comme étant
Actif
ou
Inactif
.
Auto-négocier
Indique que le port et le dispositif final auto-négocier la vitesse de liaison et le mode duplex. Si la case est décochée, sélectionnez manuellement la vitesse de port et le mode duplex souhaités.
Non disponible en mode hors ligne.
Vitesse sélectionnée
Vitesse actuelle
Vitesse de fonctionnement du port.
Vitesse
est vide lorsque le port n’est pas connecté et n’est pas disponible lorsque la case
Auto-négocier
est cochée.
Les vitesses possibles pour différents ports sont les suivantes :
  • Gigabit (Gi)
    • 10 Mbit/s
    • 100 Mbit/s
    • 1 Gbit/s
  • Fast Ethernet (Fa)
    • 10 Mbit/s
    • 100 Mbit/s
  • Ten Gigabit (Te)
    • 1 Gbit/s
    • 10 Gbit/s
Les valeurs de vitesse disponibles pour chaque port dépendent du dispositif :
  • Pour les dispositifs IMS28GN, les ports de liaison montante 25-28 ont une vitesse de 1 Gbit/s.
  • Pour les dispositifs IMS28N, les ports de liaison montante 25-28 ont une vitesse de 10 Gbit/s.
Duplex sélectionné
Duplex actuel
Spécifie le mode duplex du port. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Semi
    - L’un ou les deux dispositifs ne peuvent pas envoyer des données simultanément. Semi-duplex n’est pas disponible lorsque la vitesse est définie sur 1 Gbit/s.
  • Intégral
    - Les deux dispositifs peuvent envoyer des données simultanément.
Duplex n’est pas disponible lorsque
Auto-négocier
est activé.
Diagnostics de port
Ouvre la boîte de dialogue pour afficher les informations de diagnostic.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal