Paramètres de l’affichage PoE

L’affichage
PoE
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Configuration du port PoE (Power over Ethernet)
Port
Affiche les ports disponibles pour la configuration.
Mode
Spécifie le mode de gestion de l’alimentation du port. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Auto
     : active la détection des dispositifs sous tensions et alimente automatiquement le port PoE si un dispositif est connecté. Pour limiter la puissance allouée à un port, ajustez le paramètre
    Limite de puissance
    .
  • Désactivé
     : le PoE est désactivé.
  • Statique
     : réserve l’alimentation pour ce port même lorsqu’aucun dispositif n’est connecté afin de garantir que l’alimentation est fournie lors de la détection d’un dispositif. Choisissez le mode statique pour donner la priorité à un port. Le commutateur alloue l’alimentation aux ports en mode Statique avant d’allouer l’alimentation aux ports en mode Automatique. Pour limiter l’alimentation utilisée par un port, ajustez le paramètre
    Alimentation utilisée
    .
État
Affiche l’état PoE du port. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Transitionnel/Inconnu
     : aucune valeur n’est renvoyée par la plate-forme.
  • Activé
     : le port est alimenté sans erreur.
  • Désactivé
     : aucune alimentation n’est fournie au port.
  • Refusé
     : la puissance allouée au port est insuffisante ou la puissance configurée pour le port est inférieure à la puissance requise par le port.
  • Défaillant
     : un défaut se produit sur le port.
  • Dépassé
     : le port a dépassé la puissance et est dans un état de dépassement.
Limite d’alimentation
Spécifie le niveau de puissance qui limite l’alimentation allouée au port. Vous ne pouvez modifier la limite de puissance d’un port que lorsque le
Mode
est défini sur
Auto
, la valeur doit être comprise entre 4 W et 30 W.
Alimentation utilisée
Spécifier la quantité d’énergie utilisée par le port. Vous ne pouvez modifier la puissance utilisée par le port que lorsque le
Mode
est défini sur
Statique
, la
valeur doit être comprise entre 4 W et 30 W.
Priorité de l’alimentation
Spécifie la priorité de l’alimentation utilisée par le port. Dans le cas où la quantité d’énergie disponible change (par exemple, en cas de panne de courant ou de retrait d’une alimentation électrique), les ports ayant une faible priorité peuvent être mis hors tension afin de maintenir les ports de priorité supérieure alimentés.
Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Haute
  • Basse
Astuce
 : la
Priorité de l’alimentation
est uniquement disponible pour le dispositif Stratix 5410.
Statistiques du commutateur
Puissance totale prise en charge
Spécifie la valeur appropriée pour limiter la quantité totale d’énergie disponible pour le PoE. Cette valeur est basée sur la source d’alimentation et le type de commutateur Stratix.
  • Pour les commutateurs Stratix 5400, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 125 W.
  • Pour les commutateurs Stratix 5800, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 240 W.
  • Pour les commutateurs Stratix 5800 plus, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 480 W.
  • Pour le 5410 et les autres commutateurs Stratix, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 130 W.
Alimentation totale utilisée
Affiche la quantité d’énergie utilisée par le dispositif.
Alimentation restante disponible
Affiche la quantité d’énergie disponible pour le dispositif.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal