Paramètres de la boîte de dialogue de confirmation du mot de passe

La boîte de dialogue
Confirmation du mot de passe
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Entrer à nouveau le mot de passe
Entrez à nouveau votre mot de passe.
Cela vous garantit de ne pas faire d’erreur lors de la saisie du mot de passe. Des astérisques remplacent les caractères du mot de passe pour des raisons de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal