Paramètres de la boîte de dialogue Définition du dispositif
La boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue et le type du dispositif. |
Nom | Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. |
Description | Saisissez la description du dispositif. Astuce : La description doit comporter 128 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Adresse Ethernet | Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
|
Révision | Choisissez les révisions majeure et mineure appropriées du dispositif. La révision majeure vous permet d’indiquer la révision de l’interface avec le dispositif. Définissez la révision majeure. La valeur par défaut de la révision majeure est 1. La révision mineure vous permet d’indiquer la révision du micrologiciel. Définissez la révision mineure entre 1 et 255. La valeur par défaut de la révision mineure est 1. La fonctionnalité de révision majeure n’est pas disponible en mode En ligne. La fonctionnalité de révision mineure n’est pas disponible en mode Exécution. |
Détrompage électronique | Spécifie le détrompage électronique à utiliser pour le dispositif sélectionné. Les valeurs valides sont :
Détrompage électronique est activé lorsque vous êtes hors ligne et dans les modes suivants :
Détrompage électronique est grisé en mode Exécution.Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001. IMPORTANT :
|
Connexion | Spécifie le type de connexion E/S à utiliser entre le dispositif et l’automate. Les valeurs disponibles sont :
Connexion n’est pas disponible en mode En ligne.IMPORTANT : Pour désactiver un port, définissez la balise de sortie correspondante. Si vous définissez Connexion sur Données , tous les paramètres précédents exécutés via le Gestionnaire de périphériques ou l’interface de ligne de commande seront écrasés. |
Mot de passe de la connexion de données | Spécifie le mot de passe du commutateur. Ce paramètre est nécessaire lorsque vous définissez Connexion sur Données , car une connexion de données écrasera la configuration existante dans le commutateur. Les mots de passe peuvent contenir jusqu’à 63 caractères et sont sensibles à la casse. Les valeurs valides incluent les éléments suivants :
Astuce : le mot de passe ne peut pas inclure d’espaces incorporées. |
Fournir une réponse