Affichage Réseau
Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher les informations du réseau. Si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible DLR, utilisez les paramètres suivants pour :- Vérifier si le réseau fonctionne en mode Linéaire/Étoile ou Anneau.
- Afficher l’état actuel du réseau.
- Permettre au dispositif d’être un superviseur sur le réseau.
- Afficher l’adresse du superviseur d’anneau actif et sa priorité.
- Afficher des informations sur les défauts d’anneau, par exemple le nombre et l’état des défauts.
- Remettre le nombre de défauts d’anneau à zéro.
CONSEIL:
Ces paramètres sont uniquement disponibles en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif.
Fournir une réponse