Paramètres de l’affichage Réseau

Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher des informations sur le réseau Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
Paramètre
Description
Mode Réseau
Indique que le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
Topologie du réseau
Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
  • Linéaire/Étoile
    ou
  • Anneau
État du réseau
Affiche l’état actuel du réseau sous la forme :
  • Normal
  • Défaut d’anneau
    ou
  • Boucle inattendue détectée
Superviseur
Activer le mode Superviseur
Indique que le dispositif est configuré en tant que superviseur sur le réseau. Si décoché, le
Mode Superviseur
est désactivé et le dispositif n’est pas un superviseur sur le réseau.
État du superviseur
Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le
mode Superviseur
est activé. Les valeurs disponibles sont :
  • Actif
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau actif
  • Sauvegarde
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau de sauvegarde
  • Impossible de prendre en charge l’intervalle ou le délai d’expiration de balise actuel
    - Le dispositif est incompatible avec les valeurs Intervalle de balise ou Délai d’attente de balise du superviseur d’anneau actif actuel
Superviseur d’anneau actif
Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Priorité du superviseur actif
Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Avancé
Ouvre
Configuration de réseau avancée
pour configurer les propriétés réseau avancées.
Défaut d’anneau
Défauts d’anneau détectés
Affiche le nombre de défauts d’anneau détectés sur le réseau depuis la dernière mise sous tension ou réinitialisation du compteur.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Dernier nœud actif sur le port 1
Dernier nœud actif sur le port 2
Affiche l’adresse IP ou MAC du dernier nœud actif sur le Port 1 ou le Port 2 lorsque le dispositif est le Superviseur d’anneau actif sur le réseau.
Réinitialiser le compteur
Utilisé pour remettre à zéro le nombre de défauts d’anneau du dispositif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Vérifier l’emplacement du défaut
Indique au dispositif de vérifier l’emplacement du défaut du dernier nœud sur les ports 1 et 2 et de mettre à jour les paramètres du dernier nœud actif.
Les paramètres du dernier nœud actif présentent des informations relatives au dernier défaut jusqu’à ce que vous vérifiez l’emplacement de celui-ci.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Utilisation de la mémoire tampon du port
Port 1
Port 2
Affiche le pourcentage de la mémoire tampon utilisée pour le port 1 et le port 2.
Port du dispositif
Affiche le pourcentage du port du dispositif utilisé.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal