Affichage VLAN associés
Utilisez cet affichage pour gérer les réseaux locaux virtuels (virtual local area networks, VLAN) pour les instances Network Address Translation (NAT). Un VLAN vous permet de :
- Regrouper les utilisateurs et appliquer des privilèges et des restrictions à différents types d’utilisateurs.
- Isoler les différents types de trafic pour préserver la qualité de la transmission.
- Minimiser le trafic excessif entre les segments logiques.
Vous pouvez également utiliser les VLAN pour isoler les différents types d’utilisateurs et réduire les efforts administratifs nécessaires pour examiner de manière constante les demandes adressées aux ressources réseau.
CONSEIL:
Créer des VLAN avant d’ouvrir l’assistant. Chaque port NAT doit être associé à un VLAN. Les VLAN peuvent être utilisés pour plusieurs ports. Un message contextuel indique qu’aucun VLAN n’a été sélectionné.
Dans l’affichage
VLAN associés
, vous pouvez affecter des VLAN à un port.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse