Affichage Adresse de la passerelle

Utilisez cet affichage pour permettre aux dispositifs du sous-réseau public de communiquer avec les dispositifs du sous-réseau privé.
CONSEIL: Lorsque plusieurs VLAN sont affectés à un port, vous n’avez pas besoin de définir des adresses de passerelle.
Dans l’affichage
Adresse de la passerelle
, vous pouvez entrer :
  • Adresse de passerelle publique pour une instance NAT.
  • Adresse de passerelle privée pour une instance NAT.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal