Affichage Pools DHCP
Utilisez l’affichage
Pools DHCP
pour afficher les informations du pool d’adresses avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) pour le commutateur (de 0 à 15 pools peuvent être affichés). Lorsque DHCP est activé, les informations sont recueillies directement à partir du commutateur. Chaque ligne représente une instance unique et la valeur d’instance ne peut pas être consécutive.Utilisez l’affichage
Pools DHCP
pour :- Activer DHCP
- Activer la surveillance DHCP
- Afficher les informations du pool d’adresses DHCP
- Créer un nouveau pool DHCP
- Modifier les propriétés d’un pool DHCP existant
- Supprimer un pool DHCP existant
CONSEIL:
les données ne sont affichées que lorsque le dispositif est en ligne et que l’option
activer le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
est sélectionnée.Fournir une réponse