Paramètres de l’affichage Anneau X - Statistiques

L’affichage
Anneau X - Statistiques
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
État DLR du commutateur
Affiche les éléments suivants :
  • Topologie du réseau
    - Type de réseau sur lequel le commutateur est utilisé
  • État du réseau
    - État actuel du réseau.
  • Mode Superviseur
    - Affiche si le mode Superviseur du dispositif est activé ou désactivé. Configurez le mode Superviseur dans l’affichage
    Anneau
    .
  • Adresse MAC
    - Adresse MAC du commutateur.
  • Priorité
    - Priorité actuellement affectée au commutateur.
  • Port 1
    - Premier port de l’anneau.
  • Port 2
    - Deuxième port de l’anneau.
Superviseur d’anneau actif
Affiche les éléments suivants :
  • Mode Superviseur
    - Affiche si le mode Superviseur du dispositif est activé ou désactivé. Configurez le mode Superviseur dans l’affichage
    Anneau
    .
  • État
    - État du superviseur d’anneau actif. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé.
  • Adresse MAC
    - Adresse MAC du superviseur d’anneau actif.
  • Adresse IP
    - Adresse IP affectée au superviseur d’anneau actif.
  • Intervalle de balise
    - Fréquence à laquelle le superviseur d’anneau actif transmet une trame balise via ses deux ports d’anneau. L’intervalle par défaut est de 400 μs. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé.
  • Délai d’expiration de balise
    - Temps d’attente des nœuds de l’anneau avant expiration du délai si elles ne reçoivent pas de trames balise. La valeur du délai d’expiration doit être au moins 2 fois plus grande que la valeur de l’intervalle de balise, mais ne peut pas excéder 500 000 µs. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé.
  • Priorité
    - Priorité actuellement affectée au superviseur d’anneau actif.
  • ID VLAN de protocole d’anneau
    - ID de VLAN à utiliser dans le message du protocole d’anneau. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé.
Passerelle redondante du commutateur
Affiche les éléments suivants :
  • Passerelle redondante
    - Indique si la passerelle redondante est activée.
  • État
    - Condition actuelle du défaut d’anneau.
  • Intervalle de publication
    - Intervalle de temps, en microsecondes, dont la passerelle dispose pour transmettre des messages de publication.
  • Délai d’expiration de la publication
    - Temps d’attente des nœuds, en microsecondes, avant expiration du délai s’ils ne reçoivent pas de messages de publication.
  • Priorité
    - Priorité actuellement affectée à la passerelle redondante.
  • Envoi de la trame d’apprentissage
    - Indique si les messages de mise à jour de l’apprentissage sont activés.
  • Port de liaison montante 1
    - Numéro de port utilisé pour le port de liaison montante 1 sur la passerelle redondante et s’il est activé.
  • Port de liaison montante 2
    - Numéro de port utilisé pour le port de liaison montante 2 sur la passerelle redondante et s’il est activé.
Passerelle redondante active
Affiche les éléments suivants :
  • Adresse MAC
    - Adresse MAC de la passerelle redondante active.
  • Adresse IP
    - Adresse IP affectée à la passerelle redondante active.
  • Priorité
    - Priorité actuellement affectée à la passerelle redondante active.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal