Affichage Anneau X - Passerelle redondante

Utilisez l’affichage
Anneau X -
Passerelle redondante
pour configurer la passerelle redondante lorsque le commutateur est le superviseur d’anneau.
Dans l’affichage
Anneau X -
Passerelle redondante
, vous pouvez :
  • activer la passerelle redondante ;
  • indiquer la valeur de l’intervalle de publication ;
  • indiquer la valeur de délai d’expiration de publication ;
  • affectez la priorité ;
  • activer l’envoi de la trame de mise à jour de l’apprentissage ;
  • activer les ports de liaison montante de la passerelle redondante.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal