Affichage Anneau X - Membres
Utilisez l’affichage
Anneau X -
Membres
pour afficher des informations sur chaque dispositif de l’anneau lorsque le commutateur est le superviseur d’anneau. Le commutateur est toujours le membre d’anneau 1.Dans l’affichage
Anneau X -
Membres
, vous pouvez :- afficher l’ordre des dispositifs dans l’anneau ;
- afficher l’adresse IP et l’adresse MAC des dispositifs dans l’anneau ;
- trier les membres par adresse MAC ou adresse IP.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse