Paramètres de la boîte de dialogue Avancé pour l’affichage DHCP

La boîte de dialogue
Avancé
inclut le paramètre suivant :
Paramètre
Description
Activer la surveillance DHCP DLR
Indique si la surveillance avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) est activée ou désactivée pour la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
Lorsqu’elle est activée, la diffusion des demandes DHCP est limitée au-delà du commutateur connecté. Par conséquent, les dispositifs reçoivent uniquement les affectations d’adresse du commutateur connecté.
Cette option est disponible sur les interfaces VLAN.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal