Boîte de dialogue Avancé pour l’affichage DHCP
Utilisez cette boîte de dialogue pour activer la surveillance avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) pour la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR). La surveillance DHCP limite la diffusion des demandes DHCP au-delà du commutateur connecté.
Fournir une réponse