Réinitialiser un dispositif

Si les modifications effectuées dans l’affichage nécessitent que le dispositif revienne à son état de mise sous tension, sélectionnez
Réinitialiser
le dispositif
dans l’affichage pour simuler une nouvelle mise sous tension.
IMPORTANT:
Réinitialiser le dispositif interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues.
Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue. Vous ne devez pas interrompre la connexion d’un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour réinitialiser un dispositif
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Informations du dispositif
    .
  2. Dans l’affichage
    Informations du dispositif
    , sélectionnez
    Réinitialiser
    le dispositif
    .
  3. Dans
    Appliquer les modifications
    , sélectionnez
    Oui
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal