Activer la synchronisation temporelle

Utilisez l’affichage
Configuration de la synchronisation temporelle
pour activer la synchronisation temporelle pour le commutateur.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour activer la synchronisation temporelle
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Configuration de la synchronisation temporelle
    .
  2. Dans l’affichage
    Configuration de la synchronisation temporelle
    , sélectionnez le type d’horloge, puis configurez les paramètres correspondants.
  3. Cochez la case correspondant au port pour lequel vous souhaitez activer la synchronisation temporelle, puis sélectionnez
    Définir
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal