Réinitialiser un dispositif
Utilisez
Réinitialiser
pour simuler une remise sous tension.
IMPORTANT:
Réinitialiser le dispositif interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue avant de continuer. Vous ne devez pas interrompre la connexion d’un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour réinitialiser un dispositif
- Dans l’onglet du dispositif sur lequel vous visualisez des informations, sélectionnezRéinitialiser.
- Dans la boîte de dialogue Appliquer les modifications, sélectionnezOui.
Fournir une réponse