Paramètres de l’affichage Redondance

L’affichage
Redondance
indique l’état de redondance et vous permet de qualifier ou de disqualifier l’adaptateur secondaire, et de basculer vers l’adaptateur secondaire.
Paramètre
Description
Emplacement physique de l’adaptateur principal
Affiche l’emplacement physique de l’adaptateur principal.
  • Vide
  • Inconnu
  • 0
  • 1
État de redondance
Affiche l’état de redondance de l’adaptateur principal ou secondaire.
  • Vide
  • Non pris en charge
    Condition possible : L’adaptateur n’est pas défini sur le mode de redondance ou l’adaptateur ne prend pas en charge la fonctionnalité de redondance.
  • Alimentation/Indéterminé
  • Secondaire qualifié
  • Secondaire disqualifié
    Conditions possibles : Le secondaire est disqualifié, l’adresse IP secondaire est incorrecte ou il n’y a pas de connexion réseau.
  • Pas de secondaire
    Conditions possibles : Pas d’adaptateur redondant dans l’emplacement secondaire, le commutateur de l’adaptateur secondaire n’est pas défini sur Adaptateur redondant, ou un basculement est en cours.
Qualifier le secondaire
Qualifie l’adaptateur secondaire.
Qualification en cours
Affiche l’état de la qualification.
  • Vide
  • Oui
  • Non
Disqualifier le secondaire
Disqualifie l’adaptateur secondaire.
Basculer vers secondaire
Bascule vers l’adaptateur secondaire.
Astuce
 : Basculer vers secondaire est désactivé lorsque vous êtes hors ligne ou que la compatibilité secondaire ne correspond pas à la compatibilité principale.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal