Paramètres Diagnostics de port
Diagnostics de port
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Compteurs de l’interface | Les valeurs n’apparaissent que lorsque le dispositif est en ligne.
|
Compteurs du support | Les valeurs n’apparaissent que lorsque le dispositif est en ligne.
|
Réinitialiser les compteurs | Remet à zéro les valeurs des compteurs d’interface et de support sur le dispositif et met à jour les valeurs affichées dans la boîte de dialogue avec les valeurs actuelles des compteurs. Réinitialiser les compteurs n’est activé que lorsque le dispositif est en ligne. |
Fournir une réponse