Paramètres de l’affichage Présentation (Mode scrutateur)
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants lorsque le dispositif est en mode scrutateur :Paramètre | Description |
|---|---|
Révision | Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000 , publication LOGIX-AT001. |
Connexion rack | Affiche la connexion pour communiquer avec les dispositifs d’E/S du châssis distant.
|
Connexion de la synchronisation temporelle et du mouvement | Affiche la connexion de synchronisation temporelle pour les dispositifs compatibles avec la synchronisation PTP (Precision Time Protocol, PTP).
|
Communication simultanée | Les valeurs valides incluent :
|
Redondant | Indique si le dispositif prend en charge la redondance des automates. Les valeurs valides incluent :
|
Connexion d’état | Affiche la connexion d’état pour le dispositif. Les valeurs valides incluent :
|
Mode Réseau | Les valeurs valides incluent :
|
Adresse Ethernet Module 1 Adresse Ethernet Module 2 | Spécifie l’adresse Ethernet pour le module 1 ou le module 2. Ces deux paramètres sont disponibles uniquement lorsque les critères sont satisfaits :
|
Définition du dispositif | Ouvre Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Fournir une réponse