Paramètres de l’affichage Présentation (Mode adaptateur)

L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants lorsque le dispositif est en mode adaptateur :
CONSEIL:
Les paramètres sont basés sur le dispositif en cours de configuration. Les paramètres qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre
Description
Révision
Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle
Logix5000
, publication LOGIX-AT001.
Connexion rack
Affiche la connexion pour communiquer avec les dispositifs d’E/S du châssis distant.
Les valeurs valides incluent :
  • Aucune
    -
    Connexion directe de l’automate vers le dispositif.
  • Données - Rack optimisé
    -
    Limite les données aux données d’état et d’entrée de base afin d’optimiser le nombre de connexions via une connexion de rack.
  • Écoute seule - Données - Rack optimisé
    -
    Une connexion d’E/S où un autre automate possède/fournit les données de configuration pour le dispositif. Un automate utilisant une connexion en écoute seule n’écrit pas la configuration. Il ne peut établir une connexion pour le dispositif que lorsque l’automate propriétaire est en contrôle actif.
Connexion de la synchronisation temporelle et du mouvement
Affiche la connexion de synchronisation temporelle pour les dispositifs compatibles avec la synchronisation PTP (Precision Time Protocol, PTP).
Les valeurs valides incluent :
  • Oui
    -
    Active la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
  • Non
    -
    Désactive la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
Communication simultanée
La valeur valide est :
  • Non
    -
    Ouverture de transfert standard.
Redondant
Indique si le dispositif prend en charge la redondance des adaptateurs. Les valeurs valides incluent :
  • Non
  • Paire d’adaptateurs
Connexion d’état
Affiche la connexion d’état pour le dispositif. Les valeurs valides incluent :
  • Non
    -
    Aucune connexion d’état de l’automate vers le dispositif.
Mode Réseau
Les valeurs valides incluent :
  • Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR)
  • Protocole de redondance parallèle
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Taille du châssis
Affiche la taille du châssis du rack contenant le dispositif de pont.
La plage valide est comprise entre 1 et 32. La valeur par défaut est 17.
Définition du dispositif
Ouvre
Définition du dispositif
pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal