Paramètres de l’affichage Réseau
Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher des informations sur le réseau Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) ou Protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP).Les paramètres sont uniquement disponibles en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif. Les paramètres affichés varient si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible DLR ou PRP.
AVERTISSEMENT:
Les positions des commutateurs PRP/DLR ou d’adresse IP ne correspondent pas au paramètre du dispositif
physique.
Cet avertissement apparaît lorsque :
- Le commutateur de mode DLR ou PRP change pendant l’exécution
- Les commutateurs rotatifs IP changent pendant l’exécution
Paramètres de topologie en anneau de niveau dispositif
Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique que le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR). |
Topologie du réseau | Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
|
État du réseau | Affiche l’état actuel du réseau sous la forme :
|
Activer le mode Superviseur | Indique que le dispositif est configuré en tant que superviseur sur le réseau. Si décoché, le Mode Superviseur est désactivé et le dispositif n’est pas un superviseur sur le réseau. |
État du superviseur | Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. Les valeurs disponibles sont :
|
Superviseur d’anneau actif | Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif. Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau. |
Priorité du superviseur actif | Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif. Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau. |
Défauts d’anneau détectés | Affiche le nombre de défauts d’anneau détectés sur le réseau depuis la dernière mise sous tension ou réinitialisation du compteur. Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau. |
Réinitialiser le compteur | Utilisé pour remettre à zéro le nombre de défauts d’anneau du dispositif. Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau. |
Avancé | Ouvre Configuration de réseau avancée pour configurer les propriétés réseau avancées. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Paramètres du protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Le fonctionnement du protocole de redondance parallèle (Parallel Redondance Protocol, PRP) requiert deux réseaux physiques distincts. Ces réseaux sont étiquetés LAN A et LAN B.
Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique que le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec le protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP). |
Diagnostic de ce nœud | Affiche des informations sur les compteurs et l’état de chaque LAN. |
État du réseau | Affiche l’état du LAN.
|
Nombre de défauts réseau | Affiche le nombre de fois que le paramètre État du réseau est passé de OK à Défaut depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de transmissions | Affiche le nombre de trames balisées PRP transmises sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de réceptions | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de LAN erronés | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN incorrect depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Par exemple, une trame balisée PRP du LAN A reçue sur le LAN B (ou vice versa). Signifie généralement qu’un fil connecte le LAN A et le LAN B. |
Nombre d’entrées uniques | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais pas sur l’autre, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Signifie généralement que la connexion ou des trames ont été perdues sur l’autre LAN. |
Nombre d’entrées en double | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais précédemment reçues sur un autre LAN, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Astuce : Ce nombre augmente pendant le fonctionnement normal et n’est pas une indication de défaut. |
Nombre d’entrées multiples | Affiche le nombre de trames balisées PRP pour lesquelles des doublons ont été reçus sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Signifie généralement que le réseau est configuré de manière incorrecte (par exemple, présence d’une boucle de routage). |
Réinitialiser les compteurs | Définit les valeurs du compteur PRP sur zéro, puis actualise les valeurs affichées dans l’onglet à l’aide des valeurs actuelles du compteur. |
Horodatage du dernier défaut du port PRP A | Affiche l’horodatage du dernier défaut du port A. Aucun s’affiche lorsqu’il n’y a pas de défaut pour le port.Astuce : Pour vous assurer que l’horodatage est correct, activez le Precision Time Protocol et synchronisez l’adaptateur. |
Horodatage du dernier défaut du port PRP B | Affiche l’horodatage du dernier défaut du port B. Aucun s’affiche lorsqu’il n’y a pas de défaut pour le port.Astuce : Pour vous assurer que l’horodatage est correct, activez le Precision Time Protocol et synchronisez l’adaptateur. |
Diagnostic des autres nœuds PRP | Affiche la liste des dispositifs PRP détectés par le dispositif et les LAN sur lesquels ils ont été détectés. |
Adresse | Affiche l’adresse MAC ou l’adresse IP du nœud. |
Type de nœud | Indique le mode de fonctionnement du nœud.
|
Port A | Affiche l’état du nœud sur le LAN A.
|
Port B | Affiche l’état du nœud sur le LAN B.
|
Rafraîchir | Récupère les dernières valeurs du dispositif et les affiche dans Réseau . |
Fournir une réponse