Paramètres configuration de réseau avancée

Configuration de réseau avancée
inclut les paramètres suivants.
Ces informations sont uniquement disponibles lorsque l’application est en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil du dispositif.
Paramètre
Description
Mode Réseau
Indique que le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
Topologie du réseau
Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
  • Linéaire/Étoile ou
  • Anneau
Topologie du réseau
n’a aucune valeur dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
Priorité du superviseur
Affiche la priorité du superviseur du dispositif ou vous permet de saisir une valeur de priorité du superviseur comprise entre 0 et 255.
Priorité du superviseur
est grisé dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
  • Le mode Superviseur est désactivé
Superviseur d’anneau actif
Si le réseau fonctionne en mode Anneau, affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif.
Superviseur d’anneau actif
est grisé dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
  • La topologie du réseau ne fonctionne pas en mode Anneau
Priorité du superviseur actif
Si le réseau fonctionne en mode Anneau, affiche la priorité du superviseur d’anneau actif.
Priorité du superviseur actif
est grisé dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
  • La topologie du réseau ne fonctionne pas en mode Anneau
État du superviseur
Lorsque le dispositif est configuré en tant que superviseur, affiche l’état du superviseur du dispositif comme suit :
  • Actif
    (le dispositif est le superviseur d’anneau actif)
  • Sauvegarde
    (le dispositif est le superviseur d’anneau de sauvegarde)
  • Impossible de prendre en charge l’intervalle de balise ou le délai d’expiration du courant
    (le dispositif est incompatible avec les valeurs d’intervalle ou de délai d’attente de balise du superviseur d’anneau actif actuel).
État du superviseur
est grisé dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
  • Le mode Superviseur est désactivé
Mode Superviseur
Affichez le mode Superviseur du dispositif sur le réseau comme :
  • Activé ou
  • Désactivé
Mode Superviseur
n’a aucune valeur dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
Paramètres d’anneau
  • Intervalle de balise
    affiche l’intervalle de balise pour l’anneau ou vous permet de saisir un intervalle de balise pour l’anneau compris dans la plage spécifiée par le dispositif. Consultez les manuels d’utilisation pour connaître les plages valides pour ce dispositif.
    Intervalle de balise
    est grisé dans les cas suivants :
    • Hors ligne
    • En ligne et une erreur de communication s’est produite
    • Le mode Superviseur est désactivé
  • Délai d’expiration de balise
    affiche le délai d’expiration de balise pour l’anneau ou vous permet de saisir un délai d’expiration de balise pour l’anneau. La valeur du délai d’expiration de balise doit être au moins 2 fois plus grande que la valeur de l’intervalle de balise, sans toutefois excéder 500 000.
    Délai d’expiration de balise
    est grisé dans les cas suivants :
    • Hors ligne
    • En ligne et une erreur de communication s’est produite
    • Le mode Superviseur est désactivé
  • ID VLAN de protocole d’anneau
    affiche l’ID du VLAN du protocole d’anneau ou vous permet de saisir un ID de VLAN de protocole d’anneau compris dans la plage de 0 à 4 094.
    ID VLAN de protocole d’anneau
    est grisé dans les cas suivants :
    • Hors ligne
    • En ligne et une erreur de communication s’est produite
    • Le mode Superviseur est désactivé
Définir
Sélectionnez
Définir
pour valider vos modifications.
Définir
est grisé dans les cas suivants :
  • Hors ligne
  • En ligne et une erreur de communication s’est produite
  • Aucune modification n’est en attente
Si les paramètres d’anneau sont modifiés, les changements ne prennent effet que si le dispositif est le superviseur d’anneau actif après validation de vos modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal