Paramètres de Définition du dispositif

Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Les paramètres et valeurs sont basés sur le dispositif en cours de configuration. Les paramètres et valeurs qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Modifier le type
Sélectionnez pour modifier le type et la révision du dispositif.
Nom
Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131.
Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Description
Saisissez la description du dispositif.
Astuce
 : La description doit comporter 128 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Adresse Ethernet
Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
  • Réseau privé
     - Sélectionnez une valeur entre 1 et 254.
  • Adresse IP
     - Saisissez une adresse IP unique pour identifier chaque nœud du réseau IP.
  • Nom d’hôte
     - Saisissez un nom de domaine complet tel que device.yourcompany.com.
Adresse Ethernet Module 1
Adresse Ethernet Module 2
Spécifie l’adresse Ethernet pour le module 1 et le module 2. Ces deux paramètres sont disponibles uniquement lorsque les critères sont satisfaits :
  • Le dispositif est en mode Scrutateur.
  • Redondance
    est défini sur
    Paire de châssis
    .
  • Concurrente
    est défini sur
    Oui
    .
Emplacement
Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. Selon la plate-forme, seuls les emplacements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont autorisés.
Lorsque le dispositif est créé, son numéro d’emplacement est défini par défaut sur la première position disponible.
Si l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S moins important, la valeur d’emplacement actuelle peut ne plus être correcte.
Emplacement du module A/B
Spécifie le numéro d’emplacement du module A ou du module B.
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle
Logix5000
, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Spécifie la connexion de rack pour communiquer avec le dispositif d’E/S du châssis distant. Les valeurs valides incluent :
  • Aucun
    - Connexion directe de l’automate vers le dispositif.
  • Optimisation du rack
    - Les données sont limitées aux données d’état et d’entrée de base afin d’optimiser le nombre de connexions via une connexion de rack.
  • Écoute seule - Optimisation du rack
    - Une connexion d’E/S où un autre automate possède/fournit les données de configuration pour le dispositif. Un automate utilisant une connexion en écoute seule n’écrit pas la configuration. Il ne peut établir une connexion pour le module que lorsque l’automate propriétaire est en contrôle actif.
Astuce
 : Les valeurs disponibles dépendent du type de dispositif.
Optimisation du rack
et
Écoute seule - Optimisation du rack
ne sont disponibles que lorsque le dispositif est un adaptateur dans la topologie.
Connexion rack
Spécifie la connexion pour communiquer avec les dispositifs d’E/S du châssis distant. Les valeurs valides incluent :
  • Aucun
    - Connexion directe de l’automate vers le dispositif.
  • Données - Rack optimisé
    - Limite les données aux données d’état et d’entrée de base afin d’optimiser le nombre de connexions via une connexion de rack.
  • Écoute seule - Données - Rack optimisé
    - Une connexion d’E/S où un autre automate possède/fournit les données de configuration pour le dispositif. Un automate utilisant une connexion en écoute seule n’écrit pas la configuration. Il ne peut établir une connexion pour le dispositif que lorsque l’automate propriétaire est en contrôle actif.
Astuce
 :
Données - Rack optimisé
et
Écoute seule - Données - Rack optimisé
ne sont disponibles que lorsque le dispositif est un adaptateur dans la topologie.
Connexion de la synchronisation temporelle
Spécifie la connexion pour le dispositif prenant en charge la synchronisation Precision Time Protocole (Precision Time Protocol, PTP). Les valeurs valides incluent :
  • Aucun
    - Désactive la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
  • Synchronisation temporelle et mouvement
    - Active la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
Connexion de la synchronisation temporelle et du mouvement
Spécifie la connexion pour le dispositif prenant en charge la synchronisation Precision Time Protocole (Precision Time Protocol, PTP). Les valeurs valides incluent :
  • Non
    - Désactive la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
  • Oui
    - Active la synchronisation temporelle et de mouvement dans le dispositif.
Communication simultanée
Les valeurs valides incluent :
  • Non
    - Ouverture de transfert standard.
  • Oui
    - Ouverture de transfert simultanée.
Redondant
Indique si le dispositif prend en charge la redondance des automates. Les valeurs valides incluent :
  • Non
  • Paire de châssis
  • Paire d’adaptateurs
Connexion d’état
Spécifie la connexion d’état pour le dispositif. Les valeurs valides incluent :
  • Non
    -
    Aucune connexion d’état de l’automate vers le dispositif.
  • Oui
    -
    Une connexion d’entrée vers le dispositif, utilisée pour envoyer l’état du pont/de l’adaptateur à l’automate.
Mode Réseau
Les options possibles incluent :
  • Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR)
  • Protocole de redondance parallèle
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Taille du châssis
Définit la taille du châssis du rack contenant le dispositif de pont d’adaptateurs. Seules les tailles de châssis possibles sont affichées.
La taille du châssis ne peut pas être définie sur une taille inférieure à celle du dernier dispositif du châssis.
Astuce
 : La
Taille du châssis
est uniquement disponible lorsque le dispositif est un adaptateur dans la topologie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal