Confirmer les modifications apportées à la définition d’un dispositif
Utilisez les paramètres de
Appliquer les modifications
pour confirmer toute modification apportée à la définition du dispositif.Pour confirmer les modifications apportées à la définition d’un dispositif
- DansAppliquer les modifications, sélectionnezOuipour mettre à jour les valeurs appropriées.Les données sont récupérées à partir des paramètres de la définition précédente ou définies sur leurs valeurs par défaut, selon le cas. Les configurations sont mises à jour, selon les besoins de la nouvelle définition du dispositif.CONSEIL:Les modifications ne sont pas appliquées au projet logiciel et se limitent au cadre du profil. Pour apporter les modifications au projet, sélectionnezOK.
Fournir une réponse