Paramètres de l’affichage Points

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Désactivé -> Activé/Activé -> Désactivé
Spécifie la valeur (en millisecondes) correspondant au délai de transition de Désactivé vers Activé (
Désactivé -> Activé
) et d’Activé vers Désactivé (
Activé -> Désactivé
). Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Verrouiller l’horodatage
Sélectionnez cette option pour verrouiller l’horodatage dans CST ou CIP Sync.
  • CST
    . Verrouille toutes les transitions de l’horloge système coordonnée (Coordinated System Timer, CST) pour éviter qu’un événement ne soit écrasé sans avoir été confirmé.
  • CIP Sync
    . Permet au dispositif d’horodater à l’aide de CIP Sync lorsqu’il est disponible. Décochez les horodatages à l’aide de CST ou du temps universel coordonné (Universal Coordinated Time, UCT) en cas de réception de paires.
Activer la capture de l’horodatage
Sélectionne chaque point d’entrée pour lequel vous voulez capturer des événements
Désactivé -> Activé
et
Activé -> Désactivé
. Cocher une case permet de capturer l’événement spécifié pour le point d’entrée correspondant.
Détection des vibrations
Détecte un signal de vibrations issu d’un dispositif connecté à un point d’entrée et ignore les données. Spécifiez le nombre acceptable de transitions d’entrée dans une période spécifiée avant que le signal soit considéré comme une vibration :
  • Nbre d’événements.
    Nombre de transitions d’entrée.
  • Durée.
    Période en millisecondes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal