Activer l’horodatage dans CIP Sync
Permettre au dispositif d’horodater à l’aide de CIP Sync lorsqu’il est disponible. Si la fonctionnalité est désactivée, les horodatages se font à l’aide de l’horloge système coordonnée (Coordinated System Timer, CST) ou du Temps universel coordonné (Coordinated Universal Time, UCT) si des paires sont reçues.
Ce paramètre est disponible uniquement pour un dispositif 1756-IB16ISOE révision 2 configuré pour un
Mode FIFO 10X CIP Sync
ou une connexion CIP Sync par point
. Ce paramètre n’est pas disponible pour la révision 1.Pour activer l’horodatage dans CIP Sync
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, sélectionnezVerrouiller l’horodatage, puis sélectionnezCIP Sync.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse