Activer le verrouillage du CST
Verrouillez toutes les transitions de l’horloge système coordonnée (Coordinated System Timer, CST) pour éviter qu’un événement ne soit écrasé sans avoir été confirmé. Par exemple, en mode 16 canaux, dans une séquence d’événements passant de DÉSACTIVÉ à ACTIVÉ à DÉSACTIVÉ, les premières transitions DÉSACTIVÉ et ACTIVÉ sont enregistrées, tandis que la transition DÉSACTIVÉ finale est ignorée. Toutes les transitions ultérieures sur ce point seront également ignorées jusqu’à ce qu’elles soient confirmées ou réinitialisées.
Si cette case n’est pas cochée, la seconde transition DÉSACTIVÉ de l’exemple précédent aurait immédiatement écrasé la première transition DÉSACTIVÉ, même si l’automate n’avait pas encore extrait les données.
Pour activer le verrouillage du CST
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, sélectionnezVerrouiller l’horodatage, puis sélectionnezCST.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse