Activer la détection des vibrations

Détection des vibrations permet de détecter un signal de vibration (par exemple, des transitions rapides issues d’un contact ayant échoué) à partir d’un dispositif connecté à un point d’entrée du dispositif et d’ignorer les données. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte.
Pour activer la détection des vibrations
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Points
    .
  2. Dans l’affichage
    Points
    , pour chaque point d’entrée :
    • Dans la colonne
      Détection de vibrations > Activer
      , cochez la case pour activer la détection des vibrations.
    • Dans la colonne
      Détection des vibrations > Nbre d’événements
      , entrez le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration.
    • Dans la colonne
      Détection des vibrations > Durée
      , entrez la période de comptage des transitions d’entrée en millisecondes.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
    CONSEIL:
    Cochez ou décochez simultanément toutes les cases d’une colonne en cochant ou en décochant la case située dans l’en-tête de chaque colonne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal