Activer la capture de l’horodatage
Activer une capture de l’horodatage pour ordonner au dispositif de séquence d’événements d’appliquer un horodatage aux transitions de points d’entrée spécifiques.
Pour activer la capture de l’horodatage
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, dans la colonneActiver la capture de l’horodatage, sélectionnez quand l’horodatage doit être capturé pour chaque point d’entrée :
- Transition DÉSACTIVÉ à ACTIVÉ
- Transition ACTIVÉ à DÉSACTIVÉ
- Transitions DÉSACTIVÉ à ACTIVÉ et ACTIVÉ à DÉSACTIVÉCONSEIL:Cochez ou décochez simultanément toutes les cases d’une colonne en cochant ou en décochant la case située dans l’en-tête de chaque colonne.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse