À propos du verrouillage CST
Utilisez le verrouillage de l’horloge système coordonnée (Coordinated System Timer, CST) pour empêcher le dispositif de séquence d’événements de remplacer les données d’entrée après l’horodatage.
Lorsque
Verrouiller l’horodatage dans CST
est activé dans l’affichage Points
, le dispositif ne fournit d’horodatage que pour un nombre spécifique de transitions d’entrée (par exemple, la première transition en mode CST par point) et ignore les futures transitions d’entrée jusqu’à ce que l’automate efface les données d’horodatage déjà reçues.Lorsque
Verrouiller l’horodatage dans CST
est désactivé, le dispositif fournit un horodatage pour chaque transition d’entrée et peut écraser les données d’horodatage précédemment enregistrées si l’automate ne les confirme pas suffisamment rapidement.En mode FIFO, le dispositif de séquence d’événements envoie à l’automate les données d’entrée pour l’événement actuel immédiatement après l’horodatage de la première transition d’entrée et à chaque intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI).
Cette fonctionnalité est définie pour tous les dispositifs et est activée par défaut.
Fournir une réponse