À propos de la détection des vibrations

Pour détecter un dispositif d’entrée défaillant câblé au dispositif de séquence d’événements, le dispositif peut utiliser la Détection des vibrations pour détecter un signal de vibrations d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, des transitions rapides dues à un mauvais contact) et ignorer les données. Si les vibrations ne sont pas prises en compte, elles peuvent provoquer un horodatage non valide des transitions d’entrée par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte.
Pour configurer la Détection des vibrations pour une entrée, vous devez définir un nombre de transitions d’entrée acceptable dans une période donnée.
  • Si le nombre de transitions d’entrée dépasse le nombre spécifié durant la période configurée, le dispositif considère que le point vibre et que le dispositif d’entrée est défectueux, et ignore la dernière transition (il efface toutes les données d’horodatage de la transition dans sa mémoire tampon) et toutes les transitions suivantes tant que les vibrations continuent.
  • Si le nombre d’événements est inférieur au nombre défini durant la période spécifiée, l’entrée ne vibre pas et des horodatages sont produits pour toutes les transitions.
  • Si une entrée vibre, le bit de défaut correspondant pour cette entrée est défini.
  • Lorsqu’un point vibre, toutes les transitions de cette entrée sont ignorées jusqu’à ce que ce point ne vibre plus. Une entrée ne vibre plus lorsque la durée de vibration configurée est terminée et qu’aucune nouvelle transition ne se produit sur l’entrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal