Affichage Points
L’affichage
Points
permet de configurer le dispositif au niveau d’un point spécifique.Utilisez l’affichage
Points
pour :- Activer la transmission des données lorsqu’un point d’entrée change d’état.
- Si compatible, activer la détection d’un circuit ouvert dans le câblage.
- Si compatible, activer la détection de la perte d’alimentation externe du dispositif d’entrée numérique.
- Si compatible, activer le verrouillage des membres de diagnostic afin qu’ils restent définis après leur déclenchement.
Fournir une réponse