Réinitialiser les diagnostics

L’affichage
Diagnostics
permet de réinitialiser les diagnostics pour chaque point d’entrée.
Pour réinitialiser les diagnostics
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Diagnostics
    .
  2. Dans l’affichage
    Diagnostics
    , sélectionnez
    Réinitialiser
    pour le point et le diagnostic correspondants.
    • Fusible électronique.
      Détecte si le point de sortie subit une surcharge thermique ou si le fusible électronique du point de sortie s’est déclenché. Une surcharge se produit lorsque le dispositif devient trop chaud en raison d’un débit de courant excessif. Non disponible pour le 1756-IB16D ou le 1756-IA8D.
    • Diagnostics verrouillés
      . Réinitialise les diagnostics verrouillés et efface tous les défauts des canaux. Si le défaut persiste, il est de nouveau verrouillé. Non disponible lorsque le 1756-OA8E est ajouté avec la connexion Optimisation du rack sous l’adaptateur. Non disponible pour les 1756-OV16E, 1756-OB16E, 1756-OV32E et 1756-OB8EI.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal