Spécifier le comportement de sortie du dispositif en cas d’échec des communications en mode programme

Sélectionnez le comportement des sorties des dispositifs de sortie analogique non isolés en cas d’échec des communications en mode programme.
IMPORTANT:
Les sorties passent toujours en mode Défaut si les communications échouent en mode Exécution.
Pour spécifier le comportement de sortie du dispositif en cas d’échec des communications en mode programme
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Canaux
    .
  2. Dans l’affichage
    Canaux
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Laisser les sorties à l’état de mode Programme
    • Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal