Le service de déverrouillage a échoué
Le service de déverrouillage a échoué. Les raisons possibles sont les suivantes :
- Une erreur d’expiration de délai s’est produite.
- Le message a été envoyé au mauvais dispositif.
- Il n’y a pas de connexion au dispositif.
- La condition d’alarme n’est pas configurée pour être verrouillée lorsqu’une alarme est déclenchée.
Vérifiez la configuration, mettez à jour la valeur et appliquez les modifications. Vérifiez également que le dispositif est le bon et qu’une connexion est établie.
Fournir une réponse