Spécifier la plage d’entrée de chaque canal

Utilisez l’affichage
Canaux
pour spécifier la plage d’entrée de chaque canal.
Pour spécifier la plage d’entrée de chaque canal
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Canaux
    .
  2. Dans la colonne
    Plage d’entrée
    de l’affichage
    Canaux
    , sélectionnez la plage de fonctionnement appropriée pour le courant ou la tension de chaque canal.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal