Paramètres de l’affichage Alarmes

L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver toutes les alarmes
Sélectionnez pour désactiver toutes les alarmes d’un canal.
Verrouiller les alarmes de procédé
Cochez la case pour maintenir une condition de déclenchement d’alarme pour les alarmes de procédé, même après la fin de la condition. L’alarme ne se déverrouille qu’avec un message explicite de confirmation de l’alarme.
Limite haute haute
Définit le niveau d’entrée sur un canal qui entraîne la définition de l’alarme haute haute par le dispositif. L’alarme persiste jusqu’à ce que l’entrée repasse sous ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l’alarme est verrouillée.
Limite haute
Définit le niveau d’entrée sur un canal qui entraîne le déclenchement de l’alarme haute par le dispositif. L’alarme persiste jusqu’à ce que l’entrée repasse sous ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte ou tant que l’alarme est verrouillée.
Limite basse
Définit le niveau d’entrée sur un canal qui entraîne l’activation de l’alarme basse par le dispositif. L’alarme persiste jusqu’à ce que l’entrée remonte au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte ou tant que l’alarme est verrouillée.
Limite basse basse
Définit le niveau d’entrée vers un canal qui entraîne l’indication d’une alarme basse basse par le dispositif. L’alarme persiste jusqu’à ce que l’entrée remonte au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte ou tant que l’alarme est verrouillée.
Zone morte
Valeur pour laquelle une alarme, une fois définie, ne se désactive pas tant que la valeur d’entrée reste dans la plage de la zone morte du point déclencheur d’alarme. Cette valeur, combinée avec les alarmes de procédé, crée la plage.
Activer le verrouillage de l’alarme de vitesse
Lorsque vous activez cette alarme, une indication d’alarme de variation reste définie même après la fin de la condition d’alarme. L’alarme ne se déverrouille qu’avec un message explicite de confirmation de l’alarme.
Limite de l’alarme de vitesse
Indique la valeur à laquelle l’alarme de variation se déclenche. L’alarme de variation se déclenche si la fréquence de changement entre les échantillons d’entrée de chaque canal dépasse cette valeur pour ce canal.
Définissez cette alarme en unités d’ingénierie par seconde, sauf si vous avez configuré un type de capteur pour un canal RTD ou thermocouple. Dans ce cas, définissez l’alarme en degrés par seconde. Les degrés peuvent être exprimés en Celsius ou en Fahrenheit, selon la configuration du dispositif.
Déverrouiller
Déverrouille la condition d’alarme adjacente via un message envoyé au dispositif (actif uniquement si en ligne).
Déverrouiller tout
Déverrouille toutes les alarmes pour le canal via un message envoyé au dispositif (actif uniquement si en ligne).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal