Spécifier la période d’échantillonnage en temps réel (Real Time Sample, RTS)
Utilisez l’affichage
Canaux d’entrée
pour spécifier la période d’échantillonnage en temps réel (Real Time Sample, RTS) pour le dispositif. La fréquence RTS spécifie la fréquence à laquelle le dispositif d’entrée analogique échantillonne les données entrantes. Utilisez l’affichage CanalX
pour configurer chaque canal.Pour spécifier la période RTS
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezCanaux d’entrée.
- Dans l’affichageCanaux d’entrée, dansÉchantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS), saisissez une durée (en millisecondes) pour indiquer la fréquence d’échantillonnage des entrées du dispositif.
- (facultatif) SélectionnezSynchronisez l’échantillonnage avec d’autres modules synchroniséspour synchroniser l’heure à laquelle les échantillons sont prélevés pour tous les dispositifs 1756-IF4FXOF2F d’un rack.
Fournir une réponse