Paramètres de l’affichage Canaux d’entrée

L’affichage
Canaux d’entrée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Type d’entrée
Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
  • Tension
  • Courant
Plage d’entrée
Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du
Type d’entrée
sélectionné. Les options disponibles sont :
  • -10 V à 10 V
  • 0 V à 5 V
  • 0 V à 10 V
  • 0 mA à 20 mA
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal haut
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie haute
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Le
Signal haut
doit être supérieur au
Signal bas
.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal bas
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie basse
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie haute
correspond au
Signal haut
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie basse
correspond au
Signal bas
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Filtre numérique
Spécifie la constante de temps, en millisecondes, d’un filtre numérique de retard de premier ordre sur l’entrée. Le filtre numérique lisse les bruits transitoires des données d’entrée pour le canal sélectionné du dispositif. Si la valeur est égale à 0, le filtre est désactivé.
Désactiver les alarmes
Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
  • Si cette option est cochée, le dispositif ne génère pas d’alarmes de procédés.
  • Si elle est décochée, le dispositif génère des alarmes de procédés.
Échantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS)
Spécifie la fréquence, en millisecondes, à laquelle le dispositif scrute ses canaux d’entrée. Une fois les canaux scrutés, le dispositif envoie les données en Multicast.
La période d’échantillonnage en temps réel (Real Time Sample, RTS) sélectionnée s’applique à l’ensemble du dispositif. Vous ne pouvez pas définir de valeur différente pour chaque canal.
La période RTS contrôle la fréquence à laquelle le dispositif prépare les nouveaux relevés. L’intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) contrôle la fréquence à laquelle le dispositif envoie ses relevés actuels à l’automate. Idéalement, les RTS et RPI doivent être identiques pour que chaque relevé ne soit envoyée à l’automate qu’une seule fois au moment de l’échantillonnage.
Synchroniser l’échantillonnage avec d’autres dispositifs
Permet à tous les dispositifs 1756-IF4FXOF2F d’un rack de synchroniser l’heure à laquelle les échantillons sont prélevés. Cette option est désélectionnée par défaut, ce qui signifie qu’il n’y a pas de synchronisation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal