Démarrer le calibrage du dispositif
Calibrez les entrées et les sorties du dispositif pour que la précision soit optimale. Les écrans de calibrage de l’application vous guident tout au long du processus.
Conditions préalables
- Assurez-vous que l’automate est en ligne et en mode programme.
- Arrêtez le processus que votre dispositif de sortie contrôle ou que votre dispositif d’entrée suit. Le contrôle peut être affecté par le processus de calibrage.
- Déconnectez les signaux d’entrée et connectez les signaux de test. Tout contrôle qui dépend des signaux d’entrée normaux est privé de ces signaux pendant le processus de calibrage.
- Déconnectez les signaux de sortie et connectez un instrument de mesure adéquat. Tout contrôle qui dépend des sorties de ce dispositif en est privé pendant le processus de calibrage.
- Les dispositifs 1756-OF4 et 1756-OF8 peuvent être calibrés dans plusieurs plages d’entrée. Sélectionnez laPlage de sortieou laPlage d’entréeappropriée dans les affichages de configuration.IMPORTANT:
- Passer au calibrage fige tous les canaux d’entrée à leurs valeurs et défaut actuels. Le contrôle peut se trouver affecté.
- Le calibrage interagit directement avec le dispositif, supplantant tout automate essayant d’utiliser le dispositif.
- Le contrôle peut être affecté par le processus de calibrage.
- Lorsque vous commencez le processus de calibrage, si une connexion en temps réel est ouverte, tous les points du dispositif se mettent en défaut.
Pour démarrer le calibrage du dispositif
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezCalibrage.
- Sur l’affichageCalibrage, sélectionnezDémarrer le calibrage.
Fournir une réponse