Sélectionner les canaux du dispositif à calibrer
Sélectionnez un ou plusieurs canaux du dispositif à calibrer. Vous pouvez calibrer les canaux en groupes ou tous à la fois. Nous vous recommandons de calibrer tous les canaux de votre dispositif à chaque fois. Cela permet de maintenir des valeurs de calibrage cohérentes et améliore la précision du dispositif.
Pour sélectionner les canaux du dispositif à calibrer
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezCalibrage.
- Sur l’affichageCalibrage, sélectionnezDémarrer le calibrage.
- DansAssistant de calibrage - Sélectionner les canaux à calibrer, cochez la caseCalibrerpour chaque canal à calibrer.
- Sélectionnez la méthode de calibrage :
- Calibrer les canaux par groupes.Applique un signal de référence simultanément à tous les canaux de tension sélectionnés, puis à tous les canaux de courant simultanément.
- Calibrer les canaux un par un.Applique un signal de référence sur un seul canal, attend que vous enregistrez les résultats, puis continue sur le canal suivant.
- SélectionnezSuivant.
Fournir une réponse