Paramètres de l’affichage Calibrage

L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants :
IMPORTANT:
Passer en mode Calibrage fige tous les canaux d’entrée à leurs valeurs et défaut actuels. Le contrôle peut se trouver affecté.
Paramètre
Description
Canal
Affiche le canal auquel s’applique cette configuration.
Plage de calibrage
Affiche la plage de calibrage du canal en fonction de la sélection actuelle du dispositif. Par ailleurs, la
Plage de calibrage
peut être fixe ou dépendre de la plage d’entrée sélectionnée pendant la configuration.
Gain de calibrage
Affiche le facteur de correction du gain de calibrage appliqué au canal.
Décalage de calibrage (incréments)
Affiche le facteur de décalage de calibrage en incréments CNA/CAN actuellement appliqués au canal.
État du calibrage
Indique si le calibrage existant du canal est considéré comme mauvais. Un calibrage est considéré comme mauvais si :
  • Le canal n’a jamais été calibré.
  • Le canal a échoué et le calibrage a été interrompu lors de la dernière tentative de calibrage.
Démarrer le calibrage
Démarre le processus de calibrage. Si vous utilisez les dispositifs 1756-OF4 ou 1756-OF8 pour des applications de tension ou de courant, sélectionnez la
Plage de sortie
ou la
Plage d’entrée
appropriée dans l’affichage
Configuration
.
Disponible uniquement lorsque l’automate est en ligne.
Date du dernier calibrage
Affiche la dernière date de calibrage réussi pour le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal