Dispositif utilisé pour le contrôle. Discordance d’identité du dispositif.
Le calibrage ne doit pas être effectué sur un dispositif en cours d’utilisation pour le contrôle. Tous les canaux seront figés à leur valeur actuelle et le contrôle sera peut-être interrompu. Lisez et comprenez les informations importantes avant de continuer le calibrage.
IMPORTANT:
- Le calibrage déconnecte le dispositif des signaux de contrôle auxquels il est normalement connecté et le connecte à des signaux de référence.
- Pendant le calibrage, les dispositifs de sortie ne peuvent pas remplacer leurs sorties par les valeurs de données requises par l’automate. Les sorties peuvent faire la transition en fonction du processus de calibrage si ce canal est calibré.
- Pendant le calibrage, l’automate ne reçoit pas de mesures des signaux, issus du système sous contrôle, du dispositif d’entrée.
En outre, il existe une discordance entre le dispositif dans le logiciel et le dispositif matériel réel. Pour arrêter le processus de calibrage, sélectionnez
Annuler
.Fournir une réponse