La valeur est en dessous de la plage
L’une de ces conditions d’erreur se produit :
Condition | Solution |
|---|---|
Valeur de filtre numérique du CanalX en dessous de la plage. Valeur = « xx », valeur minimale = 0. | Entrez une valeur supérieure à 0. |
Valeur de défaut utilisateur du CanalX en dessous de la plage. Valeur = « x », valeur minimale = -32 768. | Entrez une valeur supérieure à -32 768. |
Valeur RTS en dessous de la plage. Valeur = « xx », valeur minimale = « yy ». | Entrez une valeur supérieure à la valeur minimale. |
Valeur de programme définie par l’utilisateur du CanalX en dessous de la plage. Valeur = « x », valeur minimale = -32 768. | Entrez une valeur supérieure à -32 768. |
Fournir une réponse