La valeur est au-dessus de la plage

L’une de ces conditions d’erreur se produit :
Condition
Solution
Valeur RTS au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur maximale = « yy ».
Entrez une valeur inférieure à la valeur maximale autorisée.
Valeur de filtre numérique du CanalX au-dessus de la plage.
Entrez une valeur inférieure à 20 099 ms.
Valeur de défaut utilisateur du CanalX au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur maximale = 32 767.
Entrez une valeur inférieure à 32 767.
Valeur de limite de fréquence du CanalX au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur maximale = 32 767.
Entrez une valeur inférieure à 32 767.
Valeur de programme définie par l’utilisateur du CanalX au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur maximale = 32 767.
Entrez une valeur inférieure à 32 767.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal